请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我想在 MCU 运行时使用 GDB 代理从内存位置读取/写入数据。 我希望我可以与 GDB 代理建立两个并行会话:第一个发出"c"命令、第二个发出"M"和"M"命令。 但是、一个快速试验表明 GDB Agent 不喜欢(AB)用途。
是否有办法启动 GDB 代理以支持并行会话、和/或是否有其他方法可以实现相同的目标?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在 MCU 运行时使用 GDB 代理从内存位置读取/写入数据。 我希望我可以与 GDB 代理建立两个并行会话:第一个发出"c"命令、第二个发出"M"和"M"命令。 但是、一个快速试验表明 GDB Agent 不喜欢(AB)用途。
是否有办法启动 GDB 代理以支持并行会话、和/或是否有其他方法可以实现相同的目标?
谢谢!
您好 Rafael、
感谢您的快速回复!
我知道第3.1节、但我的用例不同、因为我不会尝试通过_differple_debugers 连接到_multiple_target 器件。
相反、我想向目标发出继续命令以启动 MCU、然后在 MCU 运行时发出存储器读取和写入命令。 由于在 MCU 遇到断点之前、GDB 代理不会响应'c'命令、因此我希望能够通过_Same 调试器与 GDB 代理打开第二个会话、以发出'm'和'm'命令。
谢谢、Beat。