This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.504.1)

Guru**** 2588635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608664/ccs-tms320f28027-error-connecting-to-the-target-error--1135-0x0-the-debug-probe-reported-an-error-confirm-debug-probe-configuration-and-connections-reset-the-debug-probe-and-retry-the-operation-emulation-package-6-0-504-1

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试 使用外部 JTAG 连接器从 F28027 Piccolo MCU 实验板套件刷写微处理器。

弹出以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包6.0.504.1)

使用控制卡或使用 LaunchPad 时没有问题。 它工作正常、然后突然发生了这种情况。