This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:光传感器在发出光时不响应

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN, LAUNCHXL2-RM46, LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608704/ccs-tms570ls1224-light-sensor-does-not-respond-when-light-is-shined

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGENLAUNCHXL2-RM46LAUNCHXL2-TMS57012

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近学习了本教程、该教程介绍了如何将电路板的光传感器接收到的值输出到串行终端: https://training.ti.com/hercules-how-tutorial-12bit-adc

我正在尝试使用 tms570ls1224板获得相同的结果。 正如教程中所述、我在每帧接收来自光传感器的值、但当我将光照在传感器上时、这些值似乎不会受到影响。 我认为问题是光传感器未正确连接到 ADC。

下面是我在 sys_main.c 中具有的代码:

/*用户代码开始(0)*/

#include "sci.h"

#include "adc.h"

#include "stdlib.h"

unsigned char 命令[8];

/*用户代码结束*/

 

/*包含文件*/

 

#include "sys_common.h"

 

/*用户代码开始(1)*/

#include "Gio.h"

#include "het.h"

/*用户代码结束*/

 

/**@fn void main (void)

*  @应用程序主函数简介

*  @请注意、默认情况下、此函数为空。

*

*  此函数在启动后调用。

*  用户可以使用此函数来实现应用程序。

*

 

int main (空)

/*用户代码开始(3)*/

   int i;

 

   gioInit();

   hetInit();

 

   adcData_t ADC_DATA;//ADC 数据结构

   adcData_t * adc_data_ptr =&adc_data;//adc 数据指针

   unsigned int NumberOfChars、value;//declare 变量

 

    sciInit();//初始化 SCI (UART)模块

    adcInit();//初始化 ADC 模块

 

    while (1){

 

 

       adcStartConversion (adcREG1、adcGROUP1);//启动 ADC 转换

        while (!adcIsConversionComplete (adcREG1、adcGROUP1));//等待 ADC 转换

        adcGetData (adcREG1、1U、ADC_DATA_PTR);//将转换存储到 ADC 指针

        值=(unsigned int) adc_data_ptr ->值;

        NumberOfChars = ltoa (value、(char *)命令);

        sciSend (scilinREG、2、(unsigned char *)"0x");//发送'0x'十六进制指定字符

        sciSend (scilinREG、NumberOfChars、命令);//发送环境光传感器数据

         sciSend (scilinREG、2、(unsigned char *)"\r\n");//发送新的行字符

   }

 

/*用户代码结束*/

 

   返回0;

 

 

/*用户代码开始(4)*/

void adcNotification (adcbase_t * adc、无符号组)

   返回;

 

void sciNotification (sciBASE-t * sci、无符号标志)

   返回;

 

void esmGroup1通知(int 位)

 返回;

 

void esmGroup2Notification (int 位)

 返回;

 

代码显示全部正确。 我认为我需要更改 adc.c 或 adc.h 中的内容、以便传感器与 ADC 进行通信。

以下是电路板原理图的链接: http://processors.wiki.ti.com/images/c/c1/LAUNCHXL2_TMS57012_RM46_REVA.pdf

此原理图可在第10页找到:

此图显示了光传感器(Q1)如何连接到 ADC (AD1IN_6/9.3D)。

是否有人知道我需要做些什么来完成光传感器和串行终端输出之间的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Derek Washburn"]此图显示了光传感器(Q1)如何连接到 ADC (AD1IN_6/9.3D)。

    是否有人知道我需要做些什么来完成光传感器和串行终端输出之间的连接?[/QUERT]如何在 HALCoGen 中配置 ADC?

    由于光传感器连接到 AD1IN[6]引脚、HALCoGen 中的"ADC1组1"配置需要对引脚6进行采样:

    [这是在 LAUNCHXL2-RM46上进行测试的、后者具有与 LAUNCHXL2-TMS57012相同的 PCB ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那是可行的。 我启用了引脚6、现在光传感器按预期工作。 非常感谢!