This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:UniFlash 4.1V 没有 gdb_agent_console

Guru**** 2526690 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608738/ccs-cc1310-uniflash-4-1v-does-not-have-gdb_agent_console

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在 Linux 计算机上运行 GDB 服务器。 说明如下:

"

GDB 服务器代理位于安装 UniFlash 的以下文件夹中:
ccs_base\common\uscif。 执行以下步骤为启动和配置 GDB 服务器
Linux 上的 XDS100v3仿真器:

1.使用以下命令启动 GDB 服务器代理:
gdb_agent_console
board-data-file 是软件示例包中的*。dat 文件:
CC26xx_XDS100v3c2_linux.dat

"

但在 UniFlash 目录中没有 CCS_base 文件夹、 在任何其他子文件夹中的任何位置都没有 gdb_agent_console 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer、

    您参考的是什么说明? 是否来自本文档? www.ti.com/.../swra446.pdf

    我认为这里的问题是、指令是使用 UniFlash v3创建的、UniFlash v3是 Code Composer Studio 的精简版本、确实包含了 GDB 代理。 该文档的作者包括安装 uniflash、以此作为安装 gdb 代理的方法。 较新的 UniFlash 是以不同的方式构建的、不包括与 UniFlash 的使用无关的来自 CCS 的许多元素(它是一个小得多的封装)。

    获取 gdb 代理的另一种方法是在 以下位置安装 XDS 仿真包:processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    此致、
    John