This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DSPBIOS:计算 CPU 负载(尤其是峰值负载)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608342/ccs-dspbios-calculate-cpu-loads-peak-loads-in-particular

器件型号:DSPBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我正在与一位客户合作、他试图使用 C55x 仿真器计算 CPU 峰值负载。 他使用的是 DSP/BIOS 5.41和 CCS v5.1。 但根据 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/dspbios/5_41_11_38/exports/docs/Bios_5_41_11_38_release_notes.html 上的发行说明

SDOCM00056732   BIOS 5 RTA - 55x 仿真器上的 CPU 负载中断。  

是否修复了此错误? 客户是否通过为此目的引用迁移指南( spraas7g)迁移到 SYS/BIOS 6?

感谢你能抽出时间。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishen、
    看起来 SDOCM00056732从未修复过。 SYS/BIOS 不支持 C55器件。
    此致、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    感谢您的回答。 我知道错误从未修复过,但使用 C55x 仿真器使用 DSP/BIOS 5.41和 CCS v5.1计算 CPU 峰值负载是否有替代方案? 客户遵循以下指南: processors.wiki.ti.com/.../BIOS_5_CPU_Load ,但它仅适用于 CCS 3和4?

    再次感谢您关注此帖子。

    此致、

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishen、
    CCS 5支持 DSP/BIOS RTA、因此指南仍然适用。 我猜它只是没有更新、因为 DSP/BIOS 是一种传统产品、没有进行进一步的开发。 错误报告没有提供任何有关 CPU 负载问题原因的信息、只是"在55x 仿真器上、CPU 负载有一点正确、然后值变为负值。"
    此致、
    Janet