This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:将 Code Composer Studio 安装为源代码控制文件夹的一部分

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608399/ccs-66ak2h12-installing-code-composer-studio-as-part-of-source-control-folder

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想对我的 CCS 项目执行无头编译、而无需在需要执行编译的每台计算机上安装 code composer。

因此、我想在源代码控制存储库中进行最小的安装。

我当前的问题是 RTSC 组件(系统 BIOS、XDC 工具等)、我无法确定在项目中(而不是工作区)定义这些组件的相对位置。

我目前正在使用 code composer 6.1.3、但我可以升级

此致

Shiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiran、

    [引用 user="Shiran Ben Isray"]我当前的问题是 RTSC 组件(系统 BIOS、XDC 工具等),我无法确定在项目(而不是工作区)中定义这些组件的相对位置。

    这些产品(RTSC、XDC、BIOS 等)的位置存储在 CCS 目录(..\ccsv6\eclipse\configuration\ccs.properties)内的文件中。 当 CCS 发现新产品时、它将附加到文件中的列表中、然后"已知"到 CCS。 因此、此类信息不会存储在工程中、因为它不是必需的。

    ccs.properties 是一个文本文件、可以根据需要手动修改以更新路径。

    谢谢

    Ki