工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 CCS 版本从 Windows 迁移到 Linux (16.04 LTS)。 我使用的是 CC2650 BLE-STACK 2.2.1。 我已经尝试过 CCS 6.2和7.2、二者在将文件复制到工作区时都显示相同的失败。 我遵循了中的基本说明
以构建 simple_peripheral 项目。
然后、我要将项目导入到工作区中、以便在不接触原始源的情况下进行编辑。 我导入时勾选了"copy projects into workspace"复选框、这在 Windows 中完全符合我的要求
但在 Linux 中、我没有将源文件复制到工作区、在 Project Explorer 中、我可以看到这些文件实际上会解析回原始 SDK 文件、而不是工作区中的副本。
我是否可以对项目文件进行更改以强制在 Linux 中发生这种情况、或者是否是错误?
谢谢、Iain