This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:从 CCS3.3迁移->CCS7.x

Guru**** 2588585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608535/ccs-tms320f2808-migration-from-ccs3-3----ccs7-x

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一位客户希望将其 CCS3.3项目迁移到 Windows 10系统。 Win10上似乎不支持 CCS3.3、因此我建议使用 CCS7。 他们正在其工具链中使用几个其他器件、并希望在迁移之前检查兼容性。 工具链包括:

DSP/BIOS 5.33.05

代码生成工具 V4.1.4或5.2.1

Signum JTAGjet C2000

hex2000.exe  


您能否告知上述组件与 CCS7.x 和 Win10的兼容性? 是否需要更改/升级其中的任何一个?

此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    CCSv3 -> CCSv7确实是一个变化。

    [引用 USER="Mihir Gupta65"] DSP/BIOS 5.33.05[/引用]

    请参阅以下主题:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSP/BIOS_Support_in_CCS_Eclipse

    请注意、它们不仅应该移动到 BIOS 5.4、而且如果需要 RTA 支持、应该移动到 CCSv5。 使用 CCSv5的一个问题是 Windows 10官方不支持它。 但是、我成功地在 Windows 10上运行了 CCSv5.5。 但没有官方支持。 如果他们不关心 RTA、则可以转到使用 CCSv7

    [引用 user="MIHir Gupta65"]代码生成工具 V4.1.4或5.2.1[/quot]

    CCS Eclipse 版本(4-7)支持5.2.x 及更高版本:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_Installation_and_Selection#Supported_CGT_Versions

    [引用 user="MIHir Gupta65"] SIGNUM JTAGjet C2000[/quot]

    我没有看到 CCSv7的任何 JTAGjet 驱动程序。 他们似乎支持的最新版本是 CCSv6:

    http://www.signum.com/Signum.htm?p=jtagjet.htm

    您应直接联系 Signum、查看他们是否具有 CCSv7的驱动程序

    [引用 user="Mihir Gupta65"] hex2000.exe 

    仍然支持所有 C2000编译器

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    感谢您的快速回复。 我会将您的答案转发给客户。

    此致、
    Mihir