This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:CCS 导入错误

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608509/ccs-iwr1443boost-ccs-import-error

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

根据培训视频导入项目时、我收到错误消息"Error importing project:device id ir1443 is not recognized (导入项目时出错:无法识别设备 ID ir1443)"、但如何更改设备 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是哪个版本的 CCS? 请注意、Resource Explorer 上的毫米波培训实验室存在一个已知问题、其中 CCSv7.2.0上的导入失败:
    e2e.ti.com/.../2238008

    谢谢
    Ki