This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过命令行加载.gel 文件。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607633/loading-gel-file-through-command-line

你好

为了使用 Loadti 工具、需要首先加载.gel 文件。

如果没有配置、则无法加载.out 文件。

如何通过命令行运行.gel 文件(连接到目标+初始化)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 CCS 和仿真器、通过 JTAG 加载它。  

    但是、您可以使用 DSS 脚本加载 GEL 文件:  
        

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我尝试使用 DSS 并得到此错误:
    严重:无法打开会话。 找到3个匹配的设备:.*
    德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0/ARM9_0
    德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0/C674x_0
    德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0/ICEPICKIC_C

    请告知我应该怎么做才能加载臂。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在 CCS 论坛中提出以下问题:
    e2e.ti.com/.../81
    以下是一个线程去处理类似问题、可能对您有用:
    e2e.ti.com/.../274273

    此致、
    Yordan