主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、 OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
配置:CCSv7 / XDS110 / LCDKOMAPL138 / StarterWare UART 示例(或任何其他应用)
以下日志显示了调试会话失败、显示访问 DDR 存储器时出现问题。 根据 XDS 功能 wiki
"如果您的 XDS 不支持自适应时钟、则可能需要适配器来实现器件的全 JTAG 运行速率。 如果 XDS 不支持自适应时钟、则以低于 ARM 功能时钟速率1/8的 TCK 速率运行 XDS 也是一个选项。"
但即使在最低频率(100kHz)下、结果也不会更好。 参见第二个日志。
1) 1)默认配置下的控制台输出(CCS 目标配置窗口)
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
ARM9_0:输出: 目标已连接。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:输出: 存储器映射被清除。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:输出: 存储器映射设置完成。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:输出: PSC 启用完成。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标写入0x01C11138失败
AT (*(unsigned int *)(0x01C11000 + 0x138))|=0x1)[OMAP-L138_LCDK.gel:16]
在 DEVICE_PLL0 (0、24、1、0、1、 11、5)[OMAP-L138_LCDK.gel:403]
在 SET_Core_300MHz ()[OMAP-L138_LCDK.gel:468]
在 Core_300MHz_mDDR_150MHz ()[OMAP-L138_LCDK-GEL:245]
在 OnTargetConnect()
ARM9_0:文件加载器:验证失败:地址0xC1080000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
ARM9_0:GEL:文件:C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\build\armv5\cgt_ccs\omapl138\lcdkOMAPL138\UART\Debug\uartEcho.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
ARM9_0:无法终止存储器下载:0x320处的缓冲器指针为空
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
2) 2) JTAG TCLK = 100kHz 时的控制台输出。
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
ARM9_0:输出: 目标已连接。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:输出: 存储器映射被清除。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:输出: 存储器映射设置完成。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:输出: PSC 启用完成。
ARM9_0:输出:-------------------------------------------------------
ARM9_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标写入0x01C11138失败
AT (*(unsigned int *)(0x01C11000 + 0x138))|=0x1)[OMAP-L138_LCDK.gel:16]
在 DEVICE_PLL0 (0、24、1、0、1、 11、5)[OMAP-L138_LCDK.gel:403]
在 SET_Core_300MHz ()[OMAP-L138_LCDK.gel:468]
在 Core_300MHz_mDDR_150MHz ()[OMAP-L138_LCDK-GEL:245]
在 OnTargetConnect()
ARM9_0:错误:(错误-1060 @ 0x2E18)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)
ARM9_0:错误:(错误-1029 @ 0x2B5F)从 ICECrusher 寄存器读取的数据无效。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)
ARM9_0:20次尝试后无法确定目标状态
ARM9_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
是否有人确认 XDS110与 OMAPL138搭配使用时表现良好?