This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BEAGLEBK:BeagleBone Black PRU CCSv7 C 编译器、培训实验1

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608023/ccs-beaglebk-beaglebone-black-pru-ccsv7-c-compiler-training-lab-1

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个带有 PRU Cape 的 BeagleBone Black、并且一直在尝试运行"PRU 培训:动手实验"中的实验1

在 Windows 7 SP1上运行 Code Composer Studio 版本:7.2.0.00013并使用 XDS200 USB 调试探针。

已加载 PRU 编译器版本2.1.5以及 PRU 软件支持包 v5.0.1。

我按照实验练习一的说明操作、一切都运行到"b.加载后、右键单击 CortxA8内核并选择连接目标"。

当我尝试连接到 CortexA8内核时、我会收到以下消息:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.628.3)

我尝试将 TCLK 设置从10MHz 降低到1MHz、并尝试以各种组合重置 BeagleBone、调试探针和 PC。

我尝试使用各种其他连接(例如 M3_WakeupSS_0和 PRU_0)连接到 BeagleBone、但未能成功加载 PRU 代码。

我不熟悉这一点、想知道我是否可以获得一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、与 Cortex A8的连接在 BeagleBone 板上正常工作、因此我问:当您尝试连接到 BeagleBone 板时、您是否有机会在板上运行 Linux?

    Linux 通常会关闭 JTAG 电路、从而阻止目标通过调试探针正确连接。

    除此之外、我只能怀疑存在其他问题、例如电源不正确、器件持续复位等

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔