This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:在每次构建之前强制执行清理

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608010/ccs-tms320c5515-forcing-a-clean-before-each-build

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个项目、其中有大约20种不同的编译配置都需要编译。

但是、我遇到了编译问题、其中每个编译配置的输出映像在相同的代码区域中生成不同的结果。

我发现、在每次构建之前执行清理可解决问题。

是否有方法强制编译器在编译时间之前清理每个编译配置?

我知道有一种清除然后生成所有内容的方法、我只想在每次单独编译之前清除。

我使用的是 TI v4.4.1编译器和 CCS 版本:6.1.00022。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您可以编辑用于调用 make 的命令、使其作为编译的一部分执行清理。  我在下面显示的命令中添加了"clear"、对我来说、这会在编译之前产生一个清理。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是解决方法。

    谢谢!