This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS6无法使用断点

Guru**** 2243680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607523/ccs-ccs6-cannot-use-breakpoints

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在将 CCS6用于我的项目。 它在调试模式下运行、但当我定义一个断点时、行开头的"小蓝色球"显示为"已刷写"、程序流不会中断。

有什么想法吗?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    图标已刷新表示未按预期设置断点。 也许您希望看到软件和硬件断点之间的差异。 JFYI、对于 C6600、我必须设置硬件断点才能使其真正停止。 即开始调试、右键单击裕量、断点、添加硬件断点。 这是一种对我有效的方式、但我们对您的目标和环境一无所知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    您能告诉我们以下内容吗:
    -您正在使用什么 Hostos
    -您尝试调试的设备
    -正在使用的调试探针是什么
    使用 CCS 的特定版本(帮助->关于)


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    -Hostos Windows 10
    - C5515 eZdsp
    - XDS100 v2
    -版本:6.2.0.00050

    此致、
    Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、
    您能否提供"Breakpoints"视图的屏幕截图?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其中包括:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣保罗

    可能已设置"跳过所有断点"。  您能否转到"View"菜单并选择"Breakpoints"。  这将打开断点视图。  检查下面以红色圈出的屏幕截图中显示的按钮。  如果启用此按钮、则会跳过所有断点。  单击它以重新启用断点。

    当我再次单击它时、我会看到:

    此致、

    John

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns、这就是解决方案!

    非常感谢!

    再见  

    Paolo