This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:程序"make"在路径中找不到

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607701/ccs-program-make-not-found-in-path

工具/软件:Code Composer Studio

在尝试在 CCS 7.1.0中编译工程时、我发现以下错误:  

在路径中找不到程序"make"

未编译工程。 我发现 CCS 5.5存在此问题、但即使是 CCS7.1.0也面临此问题。 我之前曾提到过这个问题、并尝试创建一个新的工作区、但它对我不起作用。 我还尝试将编译配置从 Debug (有效)更改为 Release、因为现在我可以选中"Use default build command"选项、这会将我的编译命令更改为${CCS_UTILS_DIR}/bin/gmake-k 、但即使这样也无助于解决问题。  

我在 DSP TMS32F2812板上工作、我使用的是 TI XDX1--v2 USB 调试探针。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否见过有关此错误的以下链接?
    processors.wiki.ti.com/.../Build_Errors_in_CCS

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有这个误差。  在我的示例中、项目设置为使用的特定编译器版本不存在、因此编译尝试使用不同的版本。  我通过安装项目设置为的特定编译器版本来解决了该问题。  可能、将编译器版本更改为编译器尝试使用的版本也会解决此问题。

    请注意、我看到的编译器版本与项目指定的工作版本不同。  我认为这个问题存在是因为在某些编译器版本上有一个从 gmake 转换为 make 的开关、所以编译器尝试调用的内容与编译器版本的现有内容之间存在不匹配。

    -Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题得到解决。 实际上、一些项目文件是只读的。 将其更改为允许写入操作可以解决问题