This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:[ARM]自动编译库错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607851/ccs-iwr1642boost-arm-automatic-library-build-error

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

****为项目 IWR1642_ARM 构建配置调试****

"D:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
'构建目标:IWR1642_ARM.out'
'调用:ARM 链接器'
"d:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --heap_type=packed --abi=eabi -z -m"IWR1642_arm.map"--display_wrap_rom-out-"-display_ram_ram_ram_line_display_ram_ram_ram_ram_ram_sw-out.--line_info-line-line-linep-line-linep-line_status_ram_linep-content_ram_line-ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_en_ram_en_en_ram_ram_line_content-out.at_ram_line_remot_en_line_remot_en_line_infot_arm.ate-ov.ate-ov.ate-ov.ate-ram_ram_ram_ram_arm./ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/lib  

警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"D:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.3.LTS \lib\rtsv7R4_A_be_v3D16_eabi.lib"、因此必须进行构建。  这可能需要几分钟的时间。
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_exp.P:权限被拒绝
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_exp.obj 的配方失败
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_log.obj 的配方失败
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_exp.obj 错误2.
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_log.P:权限被拒绝
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_acos.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_log.obj 错误2.
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_acos.obj 的配方失败
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_tgamma.obj 的配方失败
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_acos.obj 错误2.
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_tgamma.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_tgamma.obj 错误2.
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_acosh.obj 的配方失败
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_acosh.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_acosh.obj 错误2.
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_atan2.obj 的配方失败
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_atan2.P:权限被拒绝
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_asin.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_atan2.obj 错误2.
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_asin.obj 的配方失败
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_atanh.obj 的配方失败
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_asin.obj 错误2.
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_atanh.P:权限被拒绝
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_cosh.obj 的配方失败
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_atanh.obj 错误2.
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_cosh.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_cosh.obj 错误2.
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_exp.obj 的配方失败
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_exp.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_exp.obj 错误2.
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_fmod.obj 的配方失败
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_fmod.P:权限被拒绝
无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_lgamma.P:权限被拒绝
Makefile:1789:目标'e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_lgamma.obj 的配方失败
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_fmod.obj 错误2.
gmake.exe[2]:***[e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/e_lgamma.obj 错误2.

****为项目 IWR1642_ARM 构建配置调试****

!CommandLauncher.error.commandCanceled!
错误:在路径中找不到程序“D:/ti/ccsv7/utils/bin/gmake”

路径=[D:\ti\ccsv7\ccs_base\common\bin;D:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common ;C:\perProgramData\Oracle\java\javapath;C:\Windows\System32\Windows \Windows Server\wer\bin\ProgramFiles\Microsoft Server\WERB201110\Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows Server\WERB\Microsoft \Windows Files\Microsoft \Microsoft \Windows Server\WERB\Microsoft Server\WERBER\Microsoft Server\W\Microsoft Server\WERB110\Microsoft \Microsoft Server\WER\Microsoft \Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WERPMBERPMBER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WERPMBER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WRAPMBER\Microsoft Server\WRAPMBER\Microsoft Server\WRAPMBER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WER\Microsoft Server\WRAPMBER\Microsoft Server\WRAPMBER\Microsoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user1793306 说:
    无法创建 e:/temp/ti_mklibhhj3ia/obj/b_exp.P:权限被拒绝

    存储中间文件的临时目录似乎存在一些权限问题。 您能否检查系统的权限
    %TEMP%目录、或者尝试将系统 TEMP 设置为 c:\temp 这样的简单目录、然后查看这是否有用?

    另外、请尝试禁用可能正在运行的任何防病毒程序、因为有时某些防病毒程序会干扰构建过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    临时目录的权限全部允许所有用户使用,但它不能正常工作。

    我找到了一个解决方案:使用"以管理员身份运行‘启动 CCS。 我不知道原因、但它 现在可以构建库。

    我的操作系统是 Win10 x64。

    CCS v7.2.0.00013

    编译器 TI V16.9.3.LTS