This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7:要移至下一个垂直窗口的热键?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607969/ccs-ccs-7-hotkey-to-move-to-next-vertical-window

工具/软件:Code Composer Studio

我的 CCS 设置是主屏幕上的3个垂直窗口(最左侧是 Project Explorer、然后是3个垂直代码窗口)、每个垂直窗口都有几个选项卡。  我知道可以按 Ctrl+PgUp/Down 在一个垂直窗口中的选项卡之间移动、但是否有热键可以移动到下一个垂直窗口、这样我就不必每次都使用鼠标了?  在 Window -> Preferences -> General -> Keys 中找不到任何内容。  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek、

    我最了解的是 Ctrl-F6 / Ctrl-Shift-F6

    这将允许您在3个垂直编辑器组中的任何文件之间切换。

    使用 Ctrl-F7可以在视图之间切换,但它会将编辑器视为一个视图。

    此致、
    John