This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:具有 DSS 脚本的头文件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607913/ccs-header-files-with-dss-scripting

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

打开调试会话并加载程序时,似乎可以使用 “debugSession.expression.evaluate()”命令访问变量和类型。

为了使 DSS 能够识别标头中定义的新数据类型、是否可以通过某种方式从 DSS 加载 C 头文件(未包含在加载的程序中)?

(即、当程序中已经定义的结构类型时、我可以使用它们并在 DSS 上将指针转换为它们、如果我想将其转换为在已加载程序中未定义的新 typedef、该怎么办)

此外、是否可以在 GEL 文件中加载 C 头文件(我看到 gels 的上面有许多#define、这些 gels 很可能已经存在于某些头文件上-我可以直接加载该头文件吗)?

谢谢

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    无法从 DSS 或 GEL 加载 C 头文件。 抱歉

    Ki