This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CC 4.10.36

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607904/ccs-cc-4-10-36

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

           查找有关使用 GEL_SymbolLoad()自动加载符号的帮助,目前我能够在脚本中加载 GEL_SymbolLoad 命令("a:\\loader.out"),我想重复使用脚本,以便尝试 使用 GEL_SymbolLoad ("a:\\*.out") ,并且加载不成功, Code Composer 提示出现错误" File A:\*.out Could not be open"。 请告诉我、还有其他方法可以实现这一目标。  

注:考虑到驱动器(A:\)中只存在一个输出文件,并且还使用较早版本的 code composer 4.10.36版本。

谢谢、此致、
Subramanyam Venna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不支持通配符。 虽然我们在 CCS 的后续版本中添加了一些宏支持、但您的 CC 版本中没有此类支持。

    谢谢
    Ki