This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5419A:更改颜色-深色主题上的灰色突出显示

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607712/ccs-msp430f5419a-change-color---grey-highlight-on-dark-theme

器件型号:MSP430F5419A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

当我激活暗色主题时、我遇到了问题。
当我为一个周期选择一个变量、然后单击另一个变量时、这个灰度突出显示仍然存在、这非常烦人。



我搜索了很多首选项、但找不到特定的颜色/变量。
更改此突出显示颜色的名称/选项是什么?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mauro、

    我相信这是您正在寻找的结果:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、John! 谢谢!

    当您选择函数时、该蓝色条会怎么样? 您知道如何编辑它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定选择边距颜色。 如果我能弄清楚这一点、我会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来该设置是从操作系统继承的。

    我在这里找到了一些有关它的信息:
    stackoverflow.com/.../change-eclipse-sidebar-vertical-scope-highlighting

    其中显示了如何更改 Ubuntu 上的颜色。 不确定设置在 Windows 上的位置。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John!

    此致、
    Mauro