This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 Int32的 DSPLib FIR

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607804/dsplib-fir-with-int32

您好!  

我使用 C5515 eZdsp 来过滤乒乓缓冲器的输入。

这是我的代码的一个片段:

FilterIn、Buffer、RcvL2 XmitL2都是 Int32。

FilterIn =&RcvL2[0];
buffer_copy32 (&filterIn[0]、&Buffer[0]、FFT_length);
fir (data*)&Buffer[0]、&filter_coeffs[0]、(data*)&Buffer[0]、&dbuffer[0]、FFT_length、7);
copyBuffer[0]、&tr_length[0]、&tr_length[0];&tr&tr&tr&tr&tr&tr&trlength[0];&tr&tr&tr&tr&tr&tr&tr&tr&tr&tr&tr& 

将缓冲区转换为数据(来自 DSP 库的类型)中的输出仅针对半个块进行滤波

LDATA 输入是否有 FIR 函数?

还有其他解决方案吗?

非常感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已通知 C55x 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan