This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069M:在函数参数中返回空指针

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607600/compiler-tms320f28069m-returning-void-pointer-in-function-parameters

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想返回一个空指针、但它不起作用。

静态内联 int Signal_Getdata (Tasksignal_handler Signal、void * data)

   if ((Signal->flags & SGNALFLAGDATA)!= 0)
      {
         signal->flags&&~信号;
         Data=信号->数据;
         返回信号->datasize;
      }
   Data=(void *) 0;
   返回0;

signal -> data 也是一个空指针

这是我收到的警告:已设置 TYPE#552-D 参数"data"、但从未使用过

在运行时,数据 不会以信号->数据指针地址返回。

那么、我如何解决这个问题呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    一般规则是使用要传递的对象的地址。 因此、如果要返回整数、则将指针传递到整数、如果要发出指针、则应将指针传递到指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    这听起来是合乎逻辑的。
    今天学到了一些东西、太棒了。