This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430fr5962:FR 系列

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607557/ccs-msp430fr5962-fr-series

器件型号:MSP430FR5962

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

根据技术数据表,MSP430FR5962具有8KB 的 SRAM,在 Code Composer Studio 的内存分配窗口下,它显示了4KB。 请 告诉我们 这是否是 code composer 错误。

我们使用的是 Code Composer Studio 6.1.3版本

谢谢、此致  

sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer、

    这在 CCSv6.1.3中包含的 FR5962的链接器命令文件中看起来像是一个问题。  如果我运行6.1.3、我会看到与您相同的情况、在"Memory Allocation"视图中显示了4KB 的 SRAM。  当我运行 CCSv7.2时、我看到正确的8KB。

    下面是6.1.3和7.2.0文件的比较。  如果升级到7.2.0,您将获得新文件。  如果您不想这么做、可以将 RAM 块的长度更改为0x2000、而不是0x1000。

    此致、

    John