This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V7 for Windows 10 (服务器许可证)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607543/ccs-ccs-v7-for-windows-10-server-license

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户询问、

"我们是否能够安装 CCS v7并将其配置到我们的 WIN-10桌面。 但是,我想知道它是否需要许可证服务器,或者它是否可以免费安装在每台 PC 上。 ?"

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS V7是免费的、不再需要许可证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    据我所知、CCsv7是免费的、 processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS。 我认识一位同事、他使用 SD 560v2仿真器在 Win-10上工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您的快速回复。

    因此、没有服务器许可证、它们需要安装在每台 PC 上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需在每台 PC 上正确安装即可。