This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G02:尽管采用了引导方法、但仍具有与应用程序完全相同的行为。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607455/ccs-66ak2g02-having-exactly-same-behavior-of-application-in-spite-of-boot-methods

器件型号:66AK2G02

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我来自这里:

CCS/Elf 加载程序将0填充到特定的存储器段中为零、但当输出文件转换为引导二进制文件时、似乎未将其考虑在内。  

我的次级引导加载程序将引导二进制文件从 QSPI 闪存部署到现有存储器。 在次级引导加载程序中、我在部署完成后放置一个断点来停止 CPU、然后运行"CCS 验证程序"以验证部署的映像与相关的.out 文件完全相同; 我看到了一些验证错误、因为某些部分未填充为0。  
如需更多信息、请查看上述主题。 尽管采用了引导方法、但我还是希望具有完全相同的行为。 对此有什么建议?

此致、
Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将其移至 Code Composer Studio 论坛。

    此致、
    Yordan