This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:CCS Cloud 项目生成程序

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, REMOTI, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607122/ccs-launchxl-cc1310-ccs-cloud-project-generation-prolem

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 CCS Cloud、似乎缺少一些支持射频开发的功能。 相关信息可在下面找到。

- CCS Cloud 1.6.0
-Windows 10 Professional,64位
- Firefox 54.0.1 (64位)
-会话 ID:1498754303653_00000535
- TI LAUNCHXL-CC1310

从 TI Resource Explorer Works 导入的工程编译完美无瑕。 为 LAUNCHXL 生成新项目(使用 XDS110 USB 调试探针)不能使用 SmartRF Studio 生成的射频设置进行编译。 比较导入工程和生成工程的编译命令时、缺少一些包含项。 命令行(Project properties -> Build -> ARM Compiler)无法编辑。

导入的工程编译命令行:
-mv7M3 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="@workspace/rfPacketRx_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs"--include_path="@@@@ti-rex-content_cc13x0_tos_ines=10_kernel_ex_ex_ex-content_ex-ccs_remote_remote_remote_remote_remote_remoti="-40"-content/cc13x40_ex_ex_kernelink_ex-content_ex_ex-content_ex-content_ex-40_ex-content_ex-ccs_ex_ex_ex-content_ex-mag_kernelnet_ex-content_ex-mag_ex_ex-mag_ex_ex-content/cn_ex-mag_ex-mag_ex-ines=-content_ex-content_ex-content_ex-cn_ex-mspirtos_ex-mag_ex-cn_ex-

生成的工程编译命令行:
-mv7M3 --code_state=16 -me --include_path="@workspace/ZenOne"--include_path=""@ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.ls/include"-g --diag_warning=225 --diag_abi=off --display_error_number --abi=ewrap=e

是否有方法将包含路径添加到编译命令行? 或者至少选择要包含的库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您报告您的调查结果。 遗憾的是、CCS Cloud 实际上不允许在工程级别更新设置、从而限制了"从头开始"创建工程的能力。

    鉴于这是一个旨在快速提升开发水平的平台、并在现有示例项目和 SDK 的基础上实现目标、目前没有计划向其添加全功能功能。 很显然、这可能会在将来发生变化、因此请保持关注。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    提供答案所花费的时间。

    嗯、为了使其对某些平台有用、您/开发人员/产品经理是否至少考虑允许用户选择将生成模板的少数几个设置之一? 例如、以下设置之一将向编译器/链接器添加包括/库等:
    []基本发展
    []射频开发(simplelink)
    []射频开发(802.15.4)
    []射频开发(RTOS)
    []射频开发(蓝牙)
    []... 等等

    它不一定是一个热身工具;它也可在旅行时使用、以便不获得整个开发/工程工作站、而是一个轻便的笔记本和开发套件。 只是一个想法...

    当然、还有一种权变措施:从 TI Resource Explorer 导入工程并从头完全重写。 但这更是一种快速攻击、欢迎直接选择。


    谢谢、
    Iulian