This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:错误用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS)集成开发环境(IDE)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607026/ccs-errors-code-composer-studio-ccs-integrated-development-environment-ide-for-wireless-connectivity

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚尝试安装 用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS)集成开发环境(IDE)。

在 Windows 10计算机上安装时出现许多错误。

最令人惊奇的是、错误记录过程中发生。 尝试向 TI 发送报告时出现另一个错误!!

www.ti.com/.../ccstudio-wcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很遗憾听到您在使用 CCS 时遇到的问题数量。 我知道这是一个与上一个主题中讨论的不同的环境、因此我有一些建议。

    下一页的第2节提供了一些故障排除提示、可帮助您解决此问题。
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    根据我的经验、当安装中出现大量错误时、通常与安装之前失败的安装或以前的版本相关-如果您认为环境中可能发生这种情况、请尝试按照上一页的第2.7节所述进行完全清理。

    >>最令人惊奇的部分是在记录错误时发生了错误。

    尽管如此、您是否在上面页面第9.1节中提到的目录中看到了某项内容? 如果是、您能否浏览这些文件并查看您是否找到有助于进一步了解问题本身的内容? 最好压缩 install_logs 目录并将其附加到此处以进行进一步分析。

    >>尝试向 TI 发送报告时发生了另一个错误!!

    这两个因素对我来说表明、在这个特定环境中、可能还有其他一些东西在发挥作用。 我不知道您的 Windows 10主机以前的状态是什么、但最近我获得了一台干净的 Windows 10 PC、并在没有断续的情况下完成了 CCSv6.2和7.1的设置。

    此致、
    拉斐尔