This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:macOS 上的 Resource Explorer (10.11.6)不能#39;t start

Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652624/ccs-ccstudio-resource-explorer-on-macos-10-11-6-doesn-t-start

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我在运行 MacOS El Capitan 的 MacBookPro 上全新安装了 CCSv7。  Resource Explorer 窗口报告服务器无法启动。

没有进行其他安装,因此安装是干净的。  工作区是新的且为空。

我可以在这些论坛上和从 Web 搜索中找到的建议包括以下内容:

  • 重新启动窗口...我不使用它。  我在任何情况下都重新启动,但没有改进。
  • 验证代理设置是否正确。  我没有、也不需要。
  • 擦除 tirex 临时文件。  给定的目录不在 MacOS 上使用、我无法在 macOS 上找到相应的文件。  也许这是个问题、但我不知道在哪里可以找到这些文件。

据我所知、如果没有 Resource Explorer、CCS 平台将无法使用。  因此、不存在可以忽略该问题的简单解决方法。

是否有一个日志文件在某处解释 CCS 的功能及其失败原因?  对于在 MacOS 上启动 CCS、还有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 tirex 日志文件。

    e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2017_2D00_12_2D00_27.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    您能否尝试以下操作:
    关闭 CCS
    将/Users/David/ti/tirex-localserver-3.1.3重命名为/Users/David/ti/backup_tirex-localserver-3.1.3
    重启 CCS

    如果这不起作用、我们将需要让其他人参与其中。

    在 CCS 中无需 Resource Explorer 即可工作。 您可以访问 Dev.ti.com 上的在线版本。 找到感兴趣的软件包后、您可以从那里下载它。 将其下载并解压缩到所需位置。 如果将其放置在 Applications/ti 中、CCS 应会发现该软件包。 如果将其放置在其他位置、则需要转到 CCS 中的 Preferences 对话框、然后在 Code Composer Studio -> Products 下、将该位置添加到产品发现路径。

    然后、在 CCS 中、您可以使用"Project"->"Import CCS Project"菜单从软件包中导入任何示例工程。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无骰子。 重命名了 tirex 的文件夹并重新启动 CCS。 打开 Resource Explorer 时、会创建一个新的 tirex 目录。 但误差相同。

    我们如何上报此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您关于 CCS 如何在与 CCS 相同的目录中发现应用程序的建议似乎不正确。 我以这种方式安装了 Uniflash。 系统不会自动检测到它、当我指示 CCS 查找安装了 uniflash 的目录时、CCS 不会找到该软件包。

    我的系统和 CCS 之间似乎存在某种不兼容性。 您是否有任何进一步的指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    CCS 发现了几种不同的产品:编译器和器件软件产品(如 SDK)。 CCS 不会与 UniFlash 交互、因此不需要发现它。 通常、CCS 包含刷写 MCU 所需的一切、CC32xx 是例外。

    关于 Rex 问题、我希望今天能有一位有关该领域的专家、我将向他们介绍。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请检查是否有旧的节点进程挂起并将其终止。 然后重新启动 CCS。  

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    您是否能够尝试 Oliver 的建议。

    他指的是此过程:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 退出时没有运行节点进程。  当我启动 Resource Explorer 时、会启动两个节点进程。  收到故障消息后、只有一个节点进程处于活动状态。  关闭 CCS 会终止其余节点进程。

    如原始开机自检中所述,我尝试重新启动计算机。  在全新启动后运行 CCS 不会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    当 Resource Explorer 启动时、它会尝试发现 ti 文件夹中现有的已安装软件包。 可能是您的文件夹中有一个包导致了一些问题。 我们可以通过暂时将 Resource Explorer 指向另一个文件夹来进行检查。 请创建一个新的空文件夹(例如~/ti_test)、然后将 app_localserver.json 文件中的"contentPath"设置更改为此新文件夹。 该文件位于 CCS 安装文件夹: ccsv7/tirex/ti-rex-core/config/app_localserver.json

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一个全新的安装、我很惊讶地看到这会带来不同。  它没有。

    我创建了一个新目录~/ti/tirex_content 并将 tirex 的配置指向该目录。  启动时、REX 创建了一个'zip/'目录、但从未下载任何内容。

    我们是否可以激活任何日志文件来查看 TIREX 正在做什么?  似乎获得一些有关该计划状态的信息将有助于缩小我们对解决方案的搜索范围。  我发布了一个日志文件来解决此错误。  有什么用吗?  我们是否可以启用任何详细级别标志?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、让我们保留这个新目录(确保它仍然为空)、现在也删除/Users/David/ti/tirex-localserver-3.1.3. 然后重新启动 CCS。 我想确保数据库在启动时是干净的。

    此外、请将工作区文件夹中的日志文件.log 和 tirex-out.log 发送给我: \\.metadata\。

    谢谢、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    我要确认的一点是、确保您的发展不会受到限制。 您是否能够访问 http://dev.ti.com 以访问必要的软件包、然后使用 Project Import 工具将示例导入 CCS?  我们绝对希望解决这个问题、感谢您的帮助、但我希望确保您的发展不会被搁置、并且我的第一个回复中的变通办法使您能够继续。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经做过几次了。 让我再这样做一次。

    啊、啊。 此日志文件似乎包含以下内容中感兴趣的内容:

    ---- TI-REX 始于2018年1月4日星期四13:15:07 GMT-0800 (PST)
    Thu、2018年1月4日21:15:08 GMT 连接已弃用方法覆盖:使用 mTIREX 服务器侦听端口55432
    即将退出、代码为:0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个突出的问题。 CCS 中有些功能似乎需要 Resource Explorer。 例如、我无法从 SDK 导入样片。 CCS 导入似乎不会将示例目录识别为包含工程。

    因此、答案是我被阻止、直到我们能够强制 TREX 正常工作、或者找到使用 CCS 所需的 TREX 功能的变通办法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MARC、此日志看起来不好。 还请发布.log 文件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5023.logs.zipMissed、这样。  这是一个包含两个日志文件的存档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    我们正在调查的.log 文件中存在可疑异常。  

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总结我们的离线讨论:

    • 问题是由于发生超时。  
    • 创建了一个具有更长超时时间的特殊 CCS 构建。
    • 新的构建资源浏览器就可以正常运行了。

    针对此问题的修复程序将包含在我们的下一个 CCS 版本(8.0)中。

    此致、

    John