This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:禁用自动生成 ECC 位

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651161/ccs-rm48l952-disabling-auto-generation-of-ecc-bits

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我试图更好地了解 ECC 位的工作原理、我要做的一项测试是闪存、启用 ECC 检查、但未设置 ECC 位。 似乎 CCS 7.2和 Uniflash 4.2都对 ECC 位进行编程、即使未选中"Auto ECC Generation"复选框也是如此。 我通过查看0xF0400000来验证这一点。 这是错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我相信您遇到的是已知问题:CCBT-1833 "Disabling "Auto ECC generation" Flash Option does not have any effect"(禁用"自动 ECC 生成"闪存选项不会产生任何影响)

    该错误相当旧、但仍保持打开状态。 我正在尝试获取状态更新。 我会随时向您发布。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的回答。 该错误仍然未解决。 已将其重新分配给 Hercules 团队并分配了一个新 ID:Hercules SW-6010

    我没有解决问题的时间表、因为它现在由设备团队拥有。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您提供的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Westin、

    我将把这一信息转发给我们的 SW 销售机会、看看他们是否有关于此问题的任何信息。