This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4377:调试配置设置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652121/ccs-am4377-debug-configuration-setting

器件型号:AM4377

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在调试配置设置中、以下选项无法完成运行->调试、cortex a 9连接、程序加载等问题。

设备:AM 4377
CCS:CCSv 7.1.0

同步所有复杂 CPU 的属性

已选择
[run->debug、connect、load]:可能
未选择
[run->debug、connect、load]:不可能(发生错误)

请告诉我此选项的详细信息。
是否有任何一个兼容内核与之相关?
此描述的属性是什么?

此致、
新义郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuda-San

    [引用 user="shigehiro Tsutda"][run->debug、connect、load]:不可能(发生错误)

    您能否提供有关错误的更多详细信息? 错误消息中是否提供了更多说明?

    也许屏幕截图将有助于解释

    另请注意,这里是假日季,许多人(包括我本人)外出度假,因此,我提前对论坛上的答复比平时慢表示歉意

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速回复。

    执行 Run->debug 时出错,如下所示。
    连接到 cortexM3时出错。
    我认为未在 PRCM 设置中启用 cortexM3。

    以下选项是否启用 cortexM3内核?

    同步所有复杂 CPU 的属性

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsutda-San、

    我对拖延表示歉意。

    执行 run->debug 时,它会尝试连接到 M3。 但 M3仍保持复位状态。

    您能否提供您在下面描述的内容的屏幕截图:

    [引用 user="shigehiro Tsuda ]selected
    [run->debug、connect、load]:可能
    未选择
    [run->debug、connect、load]:不可能(发生错误)
    [/报价]

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki