This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V7:Build Artifact 选项卡始终具有默认路径。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651434/ccs-ccs-v7-build-artifact-tab-always-has-the-default-path

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近已将我的 CCS 更新为 V7。 我有以下问题

这是 Jacinto-6项目。

Build Artifact 选项卡始终具有默认值{ProjName}、我需要在每次构建项目之前更改该值。 或者、我必须复制并粘贴生成的库文件。

如我的 CCS 工程(在 CCS V6中创建)所示  

<configuration artifactExtension="lib" artifactName="${SRC_ROOT}../../../../public/lib/DRX7XX_SYSBIOS-RELEASE/HAF"  

SRC_ROOT 设置为工程路径。 我有2个项目1 Jacinto-5项目、没有任何问题。 库在指定路径中生成。

这是 CCS 问题还是 Eclipse 问题?

此致、

耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeeva、
    它应保留您在此处所做的任何更改。 我在 CCSv7.4中尝试过这种方法、它还记得我对该字段进行的更新。 您在该字段中指定的字符串是什么?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    该项目是在 CCS 6中创建的。 及其只读文件。 当我在 CCS 7.3.0中打开该项目时、会弹出一条警告、指出该项目是只读的、如果您希望使其可写、我单击否 只需查看文件并查看差异即可。 该文件有许多更改。 这是如何发生的? 如果我不结账、我无法看到这些更改、但它在内部存在。 因为我可以在 CCS 中进行任何修改、而无需签出项目文件。  我不想签入项目文件。 因为它有很多变化。

    它在 CCS V6中工作。

    使用的字符串为 ${SRC_ROOT}./../../../public/lib/DRX7XX_SYSBIOS-RELEASE/HAF. 有关 artifactName 如何更改的信息。

    在 CCS 中打开项目后、我可以对项目进行结帐并进行比较

    我明白了

    artifactName="${ProjName}"

    这是否与 CCS6和 CCS7兼容? 我不认为、由于从 CCS 6到7的 Jacinto-5项目运行良好。

    此致、

    耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所讨论的警告消息。 我单击了否、因此我认为它会创建本地副本。 似乎总是在尝试写入项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎无法使用我的项目复制此内容。 是否可以在项目文件夹中提供.*项目文件? 我不需要实际的源文件、只需要*。project 文件(.project、.cproject、.ccsproject)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    请找到随附的两个项目内容。

    J5 ->没有问题

    J6 ->有问题

    e2e.ti.com/.../j6.zipe2e.ti.com/.../j5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已将这些信息发送给工程团队进行分析。

    请注意、由于这里的假日季、办公室关闭了几天、因此我们需要等待一段时间才能收到回复。

    感谢您的耐心等待
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的时间。 我与工程团队讨论了这一点。 根据团队:

    弹出窗口要求使文件可写–这是预期的。 该特定工程需要迁移、CCS 必须能够将迁移更改写回。 单击"确定"使文件可写、并允许迁移继续。 然后检查对源代码控制的更改。 之后、这些项目只能在 CCS v7中工作、而不能在 CCS v6中工作。

    但是,“输出文件”字段中的更改–这是 CCS 中的一个错误。 只需手动将该字段改回原始值(在允许项目迁移如上所述继续之后、以及在将更改存储回源代码控制之前)即可解决该问题。

    已针对构建工件设置更改中的更改问题提交了一个错误。 ID:CCSIDE-3245

    谢谢
    Ki