This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:C2000Ware_1_00_03_00

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651738/ccs-ccstudio-c2000-c2000ware_1_00_03_00

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

    我安装 了 C2000Ware_1_00_03_00、但它不会出现在项目的 Properties->CCS General_>Products 中。  仅显示最新版本 C2000Ware_1_00_02_00。

我可以做些什么来包含它?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    您是否从 TI.com 安装了 C2000Ware 最新版本? 如果是这样、我注意到了同样的情况。 如果该软件包是从 Resource Explorer 下载和安装的、则会自动添加到 Discovered Products 列表中、但如果是从 TI.com 安装的、则不会。

    但是、这不应影响您的项目构建。 如果您发现项目本身的构建和使用有任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须从 TI 站点安装

    通常、我将所有路径更改为新的 C2000ware。 现在、我还更改 了新 C2000ware 的变量 COM_TI_C2000WARE_DEVICE_PACKAGE_INSTALL_DIR (在链接资源中)。 但每次启动 CSS 时、我都必须实际启用 COM_TI_C2000WARE_DEVICE_PACKAGE_INSTALL_DIR。

    每次启动 CCS 时、我必须做些什么才能不实际执行变量 COM_TI_C2000WARE_DEVICS_PACKAGE_INSTALL_DIR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Resource Explorer 中下载 C2000Ware 与 TI Web 中下载 C2000Ware 时、产品发现和项目导入过程的工作方式之间存在一些不兼容性。 我们目前正在对此进行调查,并希望在不久的将来澄清问题。 在此之前、请继续使用手动编辑变量路径的权变措施。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"常规变量"中、我无法修复 C2000Ware_1_00_03_00的路径。 我更改了、并以正确的方式将其改回 C2000Ware_1_00_02_00。 因此、在库(路径)中、C2000Ware_1_00_02_00开创了我手动添加的任何库的先例(即使是 C2000Ware_1_00_03_00路径也是如此)

    谢谢

    Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到了同样的情况、不得不手动修复指向1_00_02_00的项目。

    此致、
    约翰·W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis

    正如 Aarti 提到的、当前从 TIREX 下载的版本与 TI.com 版本存在差异

    对于 TI.com 上的安装、请将".metadata"文件夹(我附加了1.00.02.00和1.00.03.00版本)复制到 C2000Ware 的根文件夹(例如:~/ti/c2000/C2000Ware_1_02_00_00)。 此版本将被识别为产品并解决差异。

    示例可能必须重新导入(CCS 工作区关闭然后重新打开)

    此致

    Chris

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/C2000Ware_5F00_1_5F00_00_5F00_02_5F00_00.zip

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/C2000Ware_5F00_1_5F00_00_5F00_03_5F00_00.zip