This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在系统上找不到 XDS100v2仿真器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652614/ccs-xds100v2-emulator-not-found-on-system

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 XDS100v2仿真器来调试 Piccolo C2000微控制器。 过去我已经成功使用过它、但最近我在识别仿真器时遇到了问题。 今天、我完全无法连接到它。 我尝试过其他 USB 电缆、但没有成功。 我的同事在他的机器上测试了同一个板、它工作正常。 我担心我有一些 USB FTDI XDS100驱动程序问题。

我可以在器件管理器和德州仪器调试探针中看到 XDS100器件、但无法使用 xds100serial.exe 程序在 common/uscif 中找到该器件。 xds100serial.exe 程序挂起、然后可能在一分钟后返回输出:

C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif>xds100serial.exe
正在扫描 XDS100仿真器...

未在系统上找到 XDS100仿真器。

"常见问题解答"页面显示、我应该在"设备管理器"中的 USB 设备下列出 TI 设备(请参阅图像)、但我在系统上看不到任何设备。

我尝试重新安装 Code Composer v7、但没有成功。 如果您有任何建议要尝试、请告诉我。

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有另一个更新。 我交换了 USB 电缆、可以使用 xds100serial.exe 检测 XDS100器件、但无法运行调试器。 这是"测试连接"的输出

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\CLIGHT~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ti\3\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"DEC 11 2017"。
    库构建时间为'12:04:14'。
    库软件包版本为'7.0.100.1'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为38位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为1位。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

    这是 xds100serial.exe 的输出

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\CLIGHT~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ti\3\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"DEC 11 2017"。
    库构建时间为'12:04:14'。
    库软件包版本为'7.0.100.1'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为38位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为1位。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

    以下是 xds100serial.exe 的输出:

    C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif>xds100serial.exe
    正在扫描 XDS100仿真器...

    VID/PID 类型 序列号说明
    0403/a6d0 XDS100v1/v2 TIXTLZPV Texas Instruments Inc. DS100XVer 2.0

    以下是 Code Composer 的错误:

    C28xx:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是以下原因之一或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证 XDS100是否可以找到。 (仿真包7.0.100.1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的扫描测试结果、低级 JTAG 连接看起来不错。

    [报价用户="Chris Lightcap ]VID/PID 类型序列号说明
    0403/a6d0 XDS100v1/v2 TIXTLZPV Texas Instruments Inc. XDS100 ver 2.0[/quot]

    VID/PID 值看起来不错。 因此、我想 EEPROM 编程正确。

    不确定问题的根本原因是什么。 您可以尝试重新编程 EEPROM、看看它是否有用。

    您使用的确切 CCSv7版本是什么? 您是否在使用具有自定义 piccolo 目标的外部 XDS100v2探针? 如果是、探头的供应商是什么? 您使用的确切目标是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速回复。 我正在使用 FTDI 2232H 芯片组和最新的 Code Composer 版本(v7.4.0)。 我使用 Code Composer 和我的项目设置了另一台计算机、并且能够立即连接和调试、而不会出现任何错误。 这两台计算机的主要区别在于、一台使用 Windows 7、而另一台使用 Windows 10。 XDS100和 Windows 7是否存在任何已知的兼容性问题?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、没有已知的 Windows 7问题、它应该可以正常工作。

    这可能是安装损坏的问题。 如果问题不大、您可以卸载现有安装、然后重新安装 CCS 7.4吗? 确保在重新安装时可以安装在空的清理文件夹中

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    不、这未解决我的 Windows 7计算机上的问题。 我尝试重新安装 Code Composer 7.1、但出现了相同的问题。 我已经切换到使用我的 Windows 10计算机。 我怀疑这是某种类型的驱动程序问题、但我似乎无法通过重新安装 Code Composer 来解决该问题。 如果您有任何其他想法、请告诉我。

    谢谢、

    Chris