This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.4.0.00015不能在 Linux Ubuntu 上安装

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650575/ccs-ccs-7-4-0-00015-doesn-t-install-on-linux-ubuntu

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

CCS7.4.0.00015未安装在 Linux Ubuntu 12.04 LTS 上。 而是 CCS6.0.1.00040实现了这一功能。

对于这两个版本,我都运行 chmod +x ccs ..........

后跟
sudo ./CCS ..........

对于 CCS6..... 安装过程开始。

对于 CCS7。。。  不会发生任何情况。

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thorsten、
    我能够在我的 Ubuntu 12.04.5 LTS 笔记本电脑上安装 CCSv7.4.0、因此应该可以这样做。 我怀疑您缺少一些依赖关系。 要检查的一件事是您的计算机上是否有 libxs1。 如果不是、请尝试;

    APT-Get 更新
    apt-get 安装 libxss1.

    看看这是否有助于解决该问题。

    如果没有、请提供安装日志。
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一点-请注意、我们将从下一个 CCS 版本(CCSv8.0)开始对 Ubuntu 12的支持。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事(最后一件)-在运行 CCS 时、可能会在 Getting Started 视图、App Center 视图和 Resource Explorer 中显示内容时出现问题。 在这种情况下。 转至“窗口->首选项-> Code Composer Studio”,并将浏览器类型更改为“JavaFX WebKit”。 应用更改并重新启动 CCS。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ki 的所有出色输入、  

    我将逐一尝试并告知您。  

    非常感谢、

    Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thorsten:
    我只是想跟大家跟进、看看上述建议是否解决了您的问题。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki