This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CCSv6在运行调试器后崩溃

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652746/ccs-cc2650-ccsv6-crashing-after-running-the-debugger

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我使用 CCS 版本:6.2.0.00050进行 CC2650开发。

调试启动后不久,CCS 崩溃。 并非总是会出现此问题。

我已附加 dmp 文件。 e2e.ti.com/.../4276.dmp.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加完整 的 CCS 诊断 Logse2e.ti.com/.../CCS-Diagnostic-Logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否可以将 CCS 版本更新到最新版本(7.4.0)? 在 CCS 稳定性方面已进行了许多错误修复和改进、您的问题很可能已在以后的 CCS 版本中得到解决。

    如果您无法升级、请重新生成正在生成的调试服务器日志。 将日志压缩并将其附加到此主题中。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki