This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-FET

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650574/ccs-msp-fet-msp-fet

器件型号:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

在项目中同时使用 CCS ver7 MSP Flasher。  MSP Flasher 告诉我 MSP FET 固件已过期。  如果我下载、则无法正常工作。  此外、在闪存器中下载后、CCS 会告知我固件已过期。  如果我在那里进行更新、情况会再次发生、Flasher 也会发生变化(只需说"否"即可进行更新)。

 发生了什么情况、为什么会有差异???  我是否有需要担心的问题?  如果我对 Flasher 中的更新不说、似乎可以正常工作。

此致、bob Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    更确切地说、在尝试在 MSP Flasher 中下载更新之前、CCS 中的功能是否正常? 无论采用哪种方法、只要 CCS 中的更新具有固定的功能、我认为您无需担心任何问题。 通过 CCS 或 MSP Flasher (或通过任何其他方式)对其进行更新应该就足够了、因此只要更新工作正常且功能正常、现在您就不需要担心任何问题。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan - 是的、在使用 Flasher 运行和更新之前、Code Composer 的工作正常。  使用 MSP Flasher 进行更新(很惊讶 Flasherr 说我需要更新、因为我的 Code Composer 几个月前就下载过)。  在通过 Flasher 下载后无法正常工作。  

    我返回 CCS、其中说 USB-FET 固件已过期(刚刚通过 Flasher 下载)。  我通过 CCS 更新了固件、这些内容再次开始工作。

    更重要的是、为什么 Flasher 使用 CCS 过期的固件进行更新。  在我看来、似乎有人不知道所有这些事情发生了。

    此致 Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    当检测到调试探针(FET)的固件版本之间存在冲突时、MSP Flasher 将提示用户进行更新
    以及 MSP 调试堆栈(MSP430.dll)的版本。 您可能会遇到这样的问题、因为它正在尝试下载较旧版本的 FET 固件以匹配过时的 MSP 调试堆栈。 CCS 将具有最新的调试堆栈、因此它将尝试更新 FET 固件以匹配此更新的 MSP 调试堆栈。

    为了解决这个问题、我建议您下载最新的 MSP 调试堆栈、或者至少下载 CCS 正在使用的版本。 您可以在以下位置找到下载和详细信息: http://www.ti.com/tool/MSPDS

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    此问题是否已解决? 如果是、请将其标记为已回答。 如果没有响应、由于不活动、此线程将很快关闭。

    此致、
    Nathan