This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:具有 XDS100灌电流错误的 GUI Composer:未找到串行端口...

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648309/ccs-tms320f2808-gui-composer-with-xds100-repoting-error-no-serial-ports-found

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试通过 XDS100V2将一块板与 TMS320F2808连接到 GUI Composer。

在设置目标通信时、会发生以下错误:

在使用 XDS100V2时、我不清楚为什么需要串行端口。

运行 Win7的计算机上没有串行端口。调试探针 XDS100可在设备管理器中找到:

这里出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当您使用 XDS100v2作为连接时、我不确定它为什么要寻找串行端口。 我使用 GUI Composer 创建了相同的设置(具有 F2808目标的 XDS100v2调试探针)、并且连接良好。 它看起来像是您的环境中的一些异常状态。 我和工程师讨论过、现在我们处于亏损状态。 是否可以尝试重新启动 PC?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ki
    感谢您的意见。

    在 GUI Composer 中使用新项目启动 PC 后、我尝试连接、结果与上述描述相同。
    使用 Code Composer Sudio 7.3.0、我可以连接到目标。
    有什么想法吗? 我是否应该重新安装某些组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么浏览器? 如果不是 Chrome、您可以尝试使用 Chrome 吗?

    如果失败(或您已在使用 Chrome)、您能否关闭浏览器并删除以下文件夹:

    C:\Users\ TICloudAgent
    C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\TICloudAgent

    然后重试? 系统将提示您再次下载并重新安装云代理。 请告诉我它是怎么发生的。

    此外、您的 XDS100v2调试探针是哪个供应商?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    我尝试使用 Chrome (版本63.0.3239.84 (Offizeller Build)(64位))运行、但结果与使用 Firefox 57.0 (64位)运行时相同。

    此外、我删除了:

    C:\Users\ TICloudAgent
    C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\TICloudAgent

    重新安装云代理后没有其他行为。

    我使用的是 Spectrum Digital 的 XDS100v2。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够共享您看到问题的应用程序? 如果您愿意、您可以将其私下发送给我。 您可以单击 File:Export: As project 以使用项目创建.zip 文件。  

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我有同样的问题,我尝试了所有建议,但没有尝试。 有人对此问题提出任何建议?

    我正在使用启用了28069M instaspin 的 launchpad XL。 一切都可以与 instaspin GUI 和 code composer studio 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生  

    我在这里面临同样的问题。 我的器件有 COM 端口列表,但当我尝试在 TI 云平台中运行程序时,我遇到了以下错误

    我的设备管理器就是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、
    您的问题与此处发布的原始问题无关。 有关您的问题、请参阅故障排除指南中的以下链接:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    请注意、提到的一些实用程序、例如"xds100serial"、都附带 CCS。 因此、您可能需要安装 CCS 来解决此问题。

    谢谢
    Ki