This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-Sitara:搜索功能不起作用

Guru**** 2619415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651770/ccs-ccstudio-sitara-search-functions-not-working

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:Code Composer Studio

CCS C/C++搜索和文件搜索函数突然停止处理我的其中一个项目。 在同一工作区中的另一个项目中、搜索确实有效。  这会导致我怀疑项目中有损坏的东西、但我不知道是什么。  它仍然会编译和运行、 我只能在进行更改时再不能搜索标识符。

这是 Win7-64 PC 上的 CCS 6.1.3。  我已尝试重新安装 CCS。  不变。 metadata/.log 文件似乎显示了一些错误消息,这些消息在出现此问题之前并不存在。 我已附加它。

更新到最新 CCS 是不可行的

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/6747.metadata.txte2e.ti.com/.../8814.metadata.zip 、这是因为多个开发人员和项目限制。  如果这是项目的问题、那么无论如何也不可能修复它。

希望了解搜索应该如何工作的人可以查看此内容并确定损坏的内容、以便我可以更正。

谢谢!

Gerry Belanger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gerard Belanger1"] CCS C/C++搜索和文件搜索功能突然停止处理我的其中一个项目。

    如果您尚未尝试执行此操作、能否在 Project Explorer 视图中选择工程、然后从上下文菜单中选择 Refresh、并查看 Search 在该操作之后是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、项目刷新没有帮助。

    这个特定的工作区有10个项目。 一个是包含所有 SYS/BIOS 感知代码的主项目、以及9个无需注意 RTOS 的静态库。 直到昨天上午这一搜索问题开始时、这一切都在正常工作。
    Gerry Belanger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 这种情况下、清理工作区或尝试新工作区可能不会有所帮助、但绝对值得一试。 您是否已经尝试过这些操作>

    我还会要求一些人查看您发送的元数据日志、但由于假期可能会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣的是、今天上午晚些时候、问题神秘地解决了。 我认为我没有做任何具体的修正。 我曾使用外部编辑器(Notepad++)来获取文件查找功能、但在一次搜索后、CCS 搜索开始工作。

    所以战术问题已经解决了,由于6.1.3已经过时,除非有人想确保7.x 不会受到这里发生的任何事情的影响,否则可能不值得查看日志。

    Gerry Belanger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、很高兴听到问题已解决(尽管有点莫名)。