This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:SciTools Eclipse 插件(用于&quot);underst"

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650794/ccs-scitools-eclipse-plugin-for-understand

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试从 SciTools 安装"underst" eclipse 插件。

我可以在插件安装说明中指出 SciTools 所需的一切、但当我尝试完成安装时、CCS 尝试更新的不仅仅是特定的插件。 是否有办法阻止 CCS 尝试更新不仅仅是用于"了解"的插件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    https://scitools.com/eclipse/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、

    更新管理器将查看依赖项并查找所需的其他项。 我刚刚尝试在 CCSv7.3.0中安装此软件、但它没有显示任何其他需要的内容、尽管我的7.3安装有点脏、所以可能我安装的其他内容添加了所需的项目。 这都是 Eclipse 的东西、因此您可以做的事情不多。 您运行的是哪个版本的 CCS?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我刚刚安装了更新。 安装 CCSv7.3.0后、安装似乎可以正常进行

    [引用 USER="Todd Anderson78572]]但当我尝试执行安装时、CCS 尝试更新的不仅仅是特定插件。 [/报价]

    我没有注意到 CCS 尝试安装任何不了解的插件(以及所需的依赖项)。 它将检查所有更新站点(假设您已按照  说明中的说明启用“安装期间联系所有更新站点以查找所需软件”复选框),但只应安装所需的内容。 您还记得 CCS 尝试安装哪些不相关的组件吗?

     谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全部:
    由于我们的环境、我一直在使用 CCS 6.1 -我希望我能保持最新...

    CCS 似乎正在尝试安装许多项目、有些项目与我们正在使用的 C6678处理器完全无关。 最终失败,出现以下错误:

    配置已安装项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Configure、操作数=null ->[R]com.ti.xdctools.update.feature.group 3.31.0.24、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.CopyAction)。
    复制 C:\Apps\ti\ccsv6\eclipse\features\com.ti.xdctools.update_3.31.0.24\com.ti.xdctools.update.properties 时出现 I/O 错误-请参阅详细信息。
    复制时出错:C:\Apps\ti\ccsv6\eclipse\com.ti.xdctools.update_3.31.0.24\com.ti.xdctools.update.properties
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很可能是我无法安装"理解"插件、因为尝试应用所有其他"自动更新"。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚在 CCSv6.1.0安装中成功安装了该插件。 因此问题不在于插件。 看起来 CCS 在更新站点中查找所有可用的更新、并遇到一些 XDCtools 问题。 奇数。 您是否尝试通过“帮助->检查更新”应用任何更新?

    您还可以尝试以下操作底部的手动安装选项:
    https://scitools.com/eclipse/

    dROPINS 文件夹位置为:.\ccsv6\eclipse\dROPINS

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki