This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:CCS7.4找不到任何 RTSC 产品...

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651295/ccs-tms320c6678-ccs7-4-cannot-find-any-rtsc-product

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

OS:Win7 SP1 64位

CCS:7.4.0.00015 (通过离线安装程序安装)

安装新版本的 CCS 后、我将其打开、并照常将我的 RTSC 产品搜索路径添加到 CCS 中。 但是、当我单击"rediscover"按钮时、进度窗口会快速刷新、不再发生任何情况、并且除了 CCS 随附的2个 xdctools 捆绑包之外、不会添加 RTSC 产品。

是否有权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="canfoderiski"]但当我单击“重新发现”按钮时,进度窗口会快速消失,不再发生任何情况

    该行为是奇数。 产品发现完成后、您应该会看到一个包含可用组件列表的对话框。 您尝试将哪些 RTSC 产品安装到 CCS?

    此外、您能否尝试使用全新的工作区文件夹?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要添加的产品是从 Processor-SDK-c667x-RTOS 安装的、与 CCS 7.3.0搭配使用时效果良好。
    我为 CCS 7.4.0尝试了一个全新的工作区文件夹、但问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我发现了这个问题。

    我之前将 Processor-SDK-Vision 安装在 Processor-SDK-c667x-RTOS 的同一目录中、因此 RTSC 产品搜索路径的根目录下有一个来自 PSDK-Vsion 的"uninstall.exe"。 如果我将"uninstall.exe"移出、则 CCS 7.4可以正确查找产品。

    我想这是错误。 即使在搜索路径的根目录中有一些不相关的文件、也应忽略它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真有意思。 感谢您的报告。 我们将进一步研究这一点