This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:由于 Symatic Anti-Virus 正在运行,安装失败

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653054/ccs-installation-fails-due-to-symatic-anti-virus-running

工具/软件:Code Composer Studio

我的公司政策是始终在我的 PC 上运行 Symantec 防病毒软件。   我被阻止关闭它。   CCS 安装检查阻止我安装 CCS、并显示 以下消息。   是否有安装 命令行选项可关闭此检查?    

Anti-Virus Check ->我们已检测到您在此计算机上运行防病毒软件。 为确保安装过程中不会出现问题,强烈建议在继续安装之前关闭实时文件扫描。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    此消息是一条总括警告和建议。 并非所有防病毒软件都会影响安装。 尽管防病毒程序仍在运行,您仍可以尝试继续安装。

    在 TI、我们也使用了 Symantic、在 Symantic 运行时安装 CCS 时没有遇到任何问题。 因此、我不会想到您的安装会有什么问题。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我的错误。 消息框将"继续"按钮放在我的笔记本电脑屏幕底部、这样我就不知道我可以继续。 感谢您在周六回答问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题!

    根据我的理解、该按钮不在屏幕上、因为消息框对于笔记本电脑显示分辨率来说太大。 其他人以前也曾发生过这种情况。 我们需要了解是否可以找到确保按钮始终可见的方法。

    谢谢
    Ki