Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尝试整体擦除 UniFlash 4.2.1中的 CC1310F32失败:
23:56:44:686日志- NWAgentAPI:解析的 dinfraConfigue 已成功解析。
23:56:44:821信息-/Applications/ti/uniflash_4.2.1/autoupdate-osx.app
23:56:45:080错误-{}
23:56:46:102错误-{}
23:56:46:105错误-{}
23:56:59:787调试-目标配置。 器件:cc1310f32、连接:TIXDS2XXUSB_Connection、LP:false
23:57:01:500调试- ufDS、session.configured、当前会话的 partnum = cc1310f32
23:57:01:570调试- Cortex_M3_0上的 addTargetStateListener
23:57:05:584调试-设置按钮预置。 调用:求值,操作:MassEras()
23:57:05:615调试-返回新配置
23:57:11:019调试-已配置
23:57:11:191调试-连接到内核 IcePick_C
23:57:11:200调试- IP_TAP_CNTL_0 = 0xA0280025
23:57:11:200调试- isLocked = true
23:57:12:553调试-运行 massEras()
23:57:12:571调试-内核断开连接:{}
23:57:12:851调试-解构
23:57:12:852错误-找不到'MassEras()'