器件型号:TMS320C50
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我在 tms320c50上设计了非常旧的器件。 我想废除它。 如何为此构建引导映像?
我有 cc2000。 我构建测试项目(在 C 上) 并获取 COFF 文件。 在没有任何参数的情况下、我将该文件转换为 hex2000十六进制文件(hex2000 test.hex test.coff) 、并在通过 HEX2BIN 转换为 bin 后(我的程序工具只能理解 bin)
当我尝试启动 DID 时、看不到任何库(设备必须更改 XF-falg) 、标志是空闲的。
在手册中、阅读 "引导例程选择字 在哪里?"
同一个加球
我对它有同样的问题。
DSPHEX 的命令文件是对的? 还是出错了? 包含的内容
filename.out -t -bootorg 08000h SECTIONS{bootsect = boot}
与链接器命令文件中类似的 bootorg 0x8000或0x800?
我为获取 intelhex 编辑此 commsnd 文件更改选项-t 至-i。 使用命令文件运行 DSPHEX 后、我获得两个文件 test.I00 ant test.I01 如何从这些文件中获取 bin?