This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM5517:Tms320c5510 DSK 驱动程序

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650978/tmdsevm5517-tms320c5510-dsk-driver

器件型号:TMDSEVM5517

由于未定义的原因、客户卸载了 tms320c5510 DSK 驱动程序、因此在重新插入电路板时无法安装所有驱动程序。 我想知道我们可以从何处下载此驱动程序。 顺便说一下、这是 XDS 100驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布屏幕截图、CCS 中的消息是英文版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMDSEVM5517具有板载(XDS100)仿真器。 您能看一下这款 E2E 吗?
    e2e.ti.com/.../1762073

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是器件管理器、而不是 CCS。 当他通过 USB 将主板插入 PC 时、应该自动安装 Tms320c5510 DSK 驱动程序、但客户由于未定义的原因而卸载了该驱动程序、他询问该驱动程序、我不知道从何处下载该驱动程序。 我觉得应该是 XDS100驱动程序、我要求他重新安装 XDS100驱动程序、但仍然无法正常工作。 这是另一个驱动程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有英文屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此主题移至 CCS 论坛,以查看他们是否能够就此提供任何指导,尤其是在以后遇到 Windows 与 CCS 问题时。

    可在 Spectrum Digital 的以下支持页面上找到适用于各种旧板的高达 ccsv3.1的仿真驱动程序
    c5000.spectrumdigital.com/.../

    也许链接中的下载项目会有所帮助

    emulators.spectrumdigital.com/.../

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程、因为它是重复的。 此处发布了相同的主题、并提供了解决 C5510 DSK 所需驱动程序初始问题的答案
    e2e.ti.com/.../650976

    Lali