请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在尝试将代码上载到安装在对接底座上的 CC 2803 ISO 卡中、但遇到错误。
连接到目标时出错:
(错误-1015 @ 0x0)
设备未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)。
我尝试使用 F2803x 控制卡进行更改、然后我能够上传代码。
那么、有人能不能建议我的 CC2803x ISO 卡有什么问题以及可能的解决方案。
谢谢!
此致
Sagar Shah