This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:Ubuntu 上的 CCS 和 FreeRTOS 存在问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652532/ccs-cc3220sf-launchxl-problem-with-ccs-and-freertos-on-ubuntu

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Ubuntu 操作系统上安装了 FreeRTOS 最新版本(v10.0.0)、以运行需要 CCS 中 FreeRTOS 支持的项目。 但是、当我编译任何项目时、我会收到一个错误:无法解析所需的变量'FreeRTOS_INSTALL_DIR'或指向不存在的位置...  问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vitaliy、

    SDK 快速入门指南中提供了一些有关设置该变量的说明:

    dev.ti.com/.../

    此致、
    John