This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:由于 DVT.analysis.traceviewer 安装失败、CCSv7.2无法更新

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652330/ccs-ccsv7-2-fails-to-update-caused-by-failure-install-of-dvt-analysis-traceviewer

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

哈洛!

从`ve 年夏天起,我在更新 CCS v7.2时遇到此类错误:

卸载时出错
会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall、操作数=[r]com.ti.dvt.analysis.traceviewer 4.1.0.201705251038 ->空、action=com.ti.ccstudio .p2.actions.RunCommandAction)。
命令失败。

可以通过某种方式解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    那么、当尝试在7.1或7.0之上安装7.2更新时、是否发生了这种情况? 通过这种方法最简单的方法是在不同的文件夹中重新安装 CCS。 当前版本为7.4。 您只需下载它并将其安装到不同的位置即可。 您仍然可以使用旧的工作区。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `ve 卸载 损坏的 CCS 并安装新的 CCS