This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:哪个版本的 code composer studio 适合 MSP-EXP430FR2433?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652406/ccs-msp-exp430fr2433-which-version-of-code-composer-studio-is-suitable-for-msp-exp430fr2433

器件型号:MSP-EXP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

此外、如果您有如何使用正确的加载项安装 code composer studio 的链接。 并提供了一个链接、用于使用我的板启动简单项目。 谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您将至少需要 CCS 6.1.3、但建议至少使用 CCS 7.x 我会使用最新版本(7.4.0)

    如果您使用的是 FR2433 LaunchPad、请查看用户指南:
    www.ti.com/.../slau739.pdf

    Resource Explorer 中提供了大量其他资源和示例:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki