工具/软件:Code Composer Studio
因此、我重命名了一个项目。 使用 CCS 7.7中的"Rename"选项 。这是一个 Sitara、BBB 项目。
这是一个重大错误... 现在、当然、它是坏的。 CCS 无法对其进行调试。 表示器件保持复位... 这是 BS。 我以前不得不忍受这个缺陷...
在尝试在项目中执行一些设置后、由于环境无法自行执行、现在我在按下"Debug"按钮时得到了这一点:
当然、它找不到它。 没有该名称的项目。 我的"workspace V7"文件夹中从未有过。
这不是我正在处理的项目。
什么问题??? 为什么它认为它需要的是不存在和永远不存在的东西?
因此、我回到开头、直接从 PDK 导入用于 BBB 的全新非触控示例工程。 并尝试启动调试器。
同样。
实际上、在我尝试做某件事时、90%的时间都是坏的。
是的、我已经厌倦了"干净"选项。 以及大量其他内容。 但是、任何损坏的东西都是完全隐藏的、使我无法确定和解决它。
-CSW