请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
有关将 CCS 与源代码控制软件(processors.wiki.ti.com/.../Source_control_with_CCS)配合使用的文章 介绍了一些内容
要包含和解包含的文件/文件夹构成源代码控制、但没有提到它们是否位于工程的映射中。
您能为您提供有关的信息吗
.xdchelp 文件和\.config 文件夹-这些文件是否通常适用于所有 MCU 和配置?
如果是、这些位置在哪里? 对于本文中的所有其他文件和文件夹、我设法找到了该位置。
具体而言、我将通过 CCS7.3使用 TMS320F280682。
谢谢、
Amitai